Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est l'utilité des boitiers intrinsèques pour les détecteurs inductifs certifiés ATEX?

L'utilisation du boitier de sécurité intrinsèque NY3xx est indiqué dans les directives ATEX 94/9/CE, EN 50014, EN 50020, EN50021-1&2 et EN 50082-1&2.

Ces directives spécifient notamment s'il y a nécessité ou non d'utiliser des boitiers de sécurité intrinsèque lors de l'implantation de capteurs dans les différentes zones explosibles ATEX poussières (10, 20, 30).

De fait, le relais intrinsèque n'est obligatoire que pour les détecteurs inductifs NAMUR installé en zone 20 : risque permanent d'explosion.

Dans ce cas, le détecteur est alimenté avec une tension réduite : 7 à 12 VCC et avec un courant faible. <= 1 mA.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?