Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence de l'arrêt d'urgence en boutonnerie diamètre 30 Harmony 9001 ?

Il n'existe que la notion de bouton "Coup de poing" pour la gamme diamètre 30 Harmony 9001, cette notion n'est pas normalisée, donc :

  • pas d'arrêt d'urgence au sens de la directive machine 98/37/EC 
  • pas de coupure d'urgence au sens des normes IEC60364-5-53 et NFC 15-100 

Nécessité d'utiliser de la boutonnerie diamètre 22,  XB4 ou XB5 pour les arrêts d'urgence ou coupure d'urgence.

Pour plus de précisions  : Arrêt et coupure d'urgence.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?