Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que les cellules photoélectriques détectent à travers le verre ?

Les matériaux transparents comme le verre ne peuvent être détectés que par les détecteurs photoélectriques type XUB. Les détecteurs photoélectriques monofaisceau à entrée test type XU2 ne détectent pas les matériaux transparents.

Des détecteurs photoélectriques spécialisés dans la détection de matériaux transparents ont pour références :

  • XUBTxxxx, détecteur réflex polarisé, portée jusqu'à 1,4m 
  • XUKT1KSML2, détecteur réflex , jusqu'à 1,5m de portée, dispose d'une compensation automatique à l'encrassement
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?