Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi existe-il 2 types de temporisations différentes sur les démarreurs étoile-triangle LC3D ?

Pour commuter le moteur d'étoile vers triangle, le démarreur étoile- triangle de type LC3xx doit actionner son contacteur triangle avec un "léger" retard par rapport à l'action sur le contacteur étoile, ceci afin d'assurer un temps de coupure suffisant au contacteur "étoile".

Pour les contacteurs de calibre LC1D80 et inférieur, la durée de commutation de 40 ms +/- 15 ms entre l'ouverture du contact "O" et la fermeture du contact "F" du module temporisé LADS2 suffit pour assurer ce temps de coupure.

Ce n'est pas le cas pour les contacteurs LC1D115 et LC1D150, la durée assurée par le module LADS2 n'est plus suffisante et il y aura un risque de court circuit.
Le bloc de contact auxiliaire LADT2 associé à un contacteur auxilaire type CAD32 inséré dans la commande permet de garantir l'ouverture du contacteur étoile avant la fermeture du contacteur triangle.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?