Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Les interrupteurs magnétiques codés sont-ils compatibles avec des modules de sécurité autres que Preventa ?

Les interrupteurs magnétiques Schneider de type XCSDM peuvent être surveillés par un module concurrent sous réserve de leur compatibilité.

La compatibilité doit s'exercer sur les caractéristiques particulières suivantes de ces interrupteurs magnétiques codés :

  • technologie électronique à base d'ampoules REED
  • alimentation bas niveau (8 mA sous 28 VDC),
  • existence d'un fusible électronique non interchangeable très sensible : un courant trop important délivré par un module non dédié pourrait détruire facilement ce fusible.

Les modules PREVENTA : XPSDMB, XPSDME, XPSMP et XPSAF constituent la meilleure solution pour surveiller les interrupteurs magnétiques de type XCSDM.

Attention : Les références d'IMC en XCSDMx7xxx ne sont pas conformes à la norme en vigueur (ces produits ont été développés pour répondre au marché des anciennes machines, avant que le norme EN 1088 n'existe)

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?