Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

le variateur Altivar 21 peut-il commander des moteurs synchrones?

Oui, le variateur Altivar 21 est également adapté à l’alimentation des moteurs synchrones (à force électromotrice sinusoïdale) en boucle ouverte et permet d’atteindre un niveau de performances comparable à celui obtenu avec un moteur asynchrone en Contrôle Vectoriel de Flux sans capteur.

Cette association permet d’obtenir une précision de vitesse remarquable et le couple maximal, même au zéro de vitesse. De par leur construction, les moteurs synchrones offrent, sous un encombrement réduit, une densité de puissance et une dynamique de vitesse élevée.

La commande du variateur pour les moteurs synchrones n’engendre pas de décrochage.

L'application ciblée sur le marché de HVAC concerne principalement les pompes pour lesquelles un moteur à aimant permanent est utilisé.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?