Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel type d'alimentation faut il associer à un module de sécurité?

Les ABL8RPSxx (régulées à découpage) sont fortement recommandées (voire obligatoires) pour alimenter :

  • les contrôleurs XPSMC et XPSMP,

  • les automates XPSMF,

  • les modules XPSAV, XPSDMB, XPSDME,

  • les barrières immatérielles.

Intérêts de ce type d'alimentation :

  • existence d'une double isolation (séparation protectrice) ente le primaire et le secondaire (exigence de la EN/IEC 61131-2),
  • elles sont SELV (Safety Extra Low Voltage). La tension de sortie est flottante,
  • la tension de sortie Out+ ou Out- peut être référencé à la terre (PELV),
  • elles sont électroniquement protégées contre les surcharges (limitées à 120% voir 150% boost) ou court-circuit,
  • elles peuvent être configurées en réarmement manuel ou automatique.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?