Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du capot d'étanchéité pour un arrêt d'urgence ?

L'utilisation d'un soufflet d'étanchéité pour la boutonnerie Arrêt d'urgence Harmony XB4 et XB5 permet d'obtenir un indice de protection : IP69K, lequel spécifie la résistance :

  • à la pénétration de l'eau dûe à un nettoyage haute pression (Karcher),
  • aux brouillards salins,
  • poussières. 

Les références des capuchons sont les suivantes :

  • ZBZ48 : en silicone, couleur rouge
  • ZBZ28 : en EPDM, couleur noire
  • ZBZ58 : en EPDM, couleur jaune

L'EPDM est un composé d'éthylène et de propylène associé à un diène. caractéristiques identiques à celles du caoutchouc. Très résistant aux intempéries, ozone, lumière, froid (- 40°C), chaud ( 110°C).

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?