Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Les sectionneurs-fusibles de type GS1 ou GS2 sont-ils livrés avec des fusibles ?


Non
, car le fusible est lié à l'application :

  • fusibles uR pour récepteur de type électronique,
  • fusibles aM pour récepteur de type moteur,
  • fusibles gG ou gL pour récepteur de type résistance électrique.
     

De plus, ces fusibles peuvent être disponibles avec ou sans percuteur.
 

Le catalogue Schneider Electric spécifie les fusibles de type aM et gG pour les interrupteurs de type GS1 et GS2.

Attention, Schneider ne commercialise pas de fusibles uR ou de fusibles à percuteur pour ces interrupteurs, il est alors nécessaire de vérifier directement avec le constructeur de fusibles ( Ferraz, Bussmann, etc.) l'adaptation de leurs fusibles dans les interrupteurs GS1 ou GS2.
 

Quelle est la signification des fusibles gL, gG, aM, uR ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?