Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifie une piste pour un interrupteur de position ?

Les interrupteurs de position intègrent la notion de piste.

Elle correspond au décalage de la tête de détection par rapport à l'axe du corps à contact.

Image

Sur cet exemple, la piste est représentée par les deux valeurs 24 et 40 mm qui spécifient la position de la tête de détection par rapport à un plan.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?