Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Existe-il une possibilité de montage du 2ème OF "Contacts auxiliaires de signalisation de fusions fusibles" sur un GS1 ?

Les blocs GS1xx peuvent être équipés (suivant compatibilité de calibre) de un ou de deux contacts auxiliaires de signalisation de fusion fusibles "OF".

Le deuxième contact auxiliaire de signalisation de fusion fusibles  "OF"  référence :

  • GS1AF,
  • GS1AFF,

ne peut se monter que si le bloc GS1 est préalablement équipé d'un premier contact auxiliaire de signalisation de fusion fusibles  "OF" référence :

  • GS1AF1,
  • GS1AFxx sauf GS1AFF

car ces dernières références sont équipées de la tringle de liaison avec l'interrupteur au contraire des deuxième contacts qui n'en comportent pas.

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?