Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'association correcte des interrupteurs magnétiques codés avec un module de sécurité ?

Introduction

Les Interrupteurs Magnétiques Codés : IMC sont utilisés afin de mettre en sécurité les carters, portes et portillons de machines dangereuses.
Ils doivent être mis en oeuvre selon la norme EN1088 relative aux dispositifs de verrouillage et d'inter-verrouillage des carters.

Mise en oeuvre

Pour que leur mise en oeuvre soit conforme à cette norme, deux exigences de celle-ci seront à respecter :

  • Surveillance dynamique de deux contacts O et F, seuls les produits XCSDMx5xxx disposent de ces deux contacts et seront à utiliser.

     
  • Association exclusive des IMCs XCSDMx5xxx aux modules Preventa type XPSDM, XPSMP ou XPSMC.

Cas particulier des IMCs XCSDMx7xx

  • Les références d'IMC en XCSDMx7xxx sont à déconseiller en application de sécurité, puisqu'elles ne sont pas conformes à la norme en vigueur (ces produits ont été développés pour répondre au marché des anciennes machines, avant que la norme EN 1088 existe)

Remarque importante

Attention pour les Interrupteurs Magnétiques Codés possédant 3 contacts, le 3ème contact (GY- PK) est un contact de signalisation qui ne doit jamais être câblé sur le module de sécurité.

Références commerciales des IMCs

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?