Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'alimenter l'ATV11xxM2 et l'ATV12xxM2 avec une entrée monophasé entre 2 phases?


Les variateurs ATV11 et ATV12 peuvent tous être alimentés en biphasé (entre 2 phases d'un triphasé) sauf  les références ATV12xxxF1 et ATV11xxxF1

Les variateurs de type ATV12xxxF1 et ATV11xxxF1 alimentés en 100....120Vac monophasé sont, entre phase, neutre, soit entre les bornes R/L1 et N

Il n'est pas impératif de respecter la position du neutre. Le neutre peut être câblé aussi bien sur la borne N que sur la borne R/L1.

 
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?