Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible d'utiliser un interrupteur de position "classique" pour des applications de sécurité ?

Il est tout à fait possible d'utiliser un interrupteur de position "classique" pour des applications de sécurité si l'interrupteur est dit à "manœuvre positive d'ouverture".

 

Définition de la manoeuvre positive d'ouverture

Un interrupteur de position ( IDP) est à manoeuvre positive d'ouverture si ses contacts à ouverture "O"  peuvent être amenés avec certitude à leur position d’ouverture.

Les contacts "O" sont aussi identifiés comme contact Normalement Fermé (ancienne terminologie).

Le symbole garantissant cette spécification est une flèche dans un cercle.

Image

Pour en savoir plus sur les manoeuvres positives d'ouverture : Manoeuvre positive d'ouverture.

 

Remarques

D'autres conditions peuvent être nécessaires pour intégrer un interrupteur de position dans una application de sécurité :

  • redondance de contacts des contacts à ouverture,
  • inviolabilité du détecteur, les contacts à l'intérieur de celui-ci ne doivent pas être modifiés.

C'est pour ces raisons que Schneider a dévelopé une gamme d'interupteurs de position de sécurité reconnaissables à leur couleur rouge.
Ils sont dotés d'une plaque qui permet de ne pas avoir accès aux vis. Cette plaque est vissé avec des vis  de sécurité "torque 5 lobes" et l'outil de montage est livré avec le produit.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?