Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer une commande de frein sur l'ATV31?


Le variateur de vitesse ATV31, commercialisé jusqu'en 2010, est maintenant remplacé par le variateur ATV312.

Il s'agit de variateurs économiques pour entrainement de moteur de 0,18 de 15 kW, alimentation triphasé de 200V à 600V. 

Ces variateurs sont utilisés pour la manutention, les machines d'emballages et de conditionnement, les machines spéciales ainsi que pour les pompes, les compresseurs et les ventilateurs.

Cette fiche décrit comment configurer un variateur ATV312 ou  ATV31 pour qu'il puisse commander un frein via un de ses contacts secs de sortie.

A partir des réglages usine et de quelques straps (ou pontages) il est possible de mettre en œuvre très rapidement la partie entraînement de ces produits, ensuite quelques paramètres à configurer judicieusement permettent d'obtenir des mises en services plus sophistiquées.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?