Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer la fonction sommateur sur un ATV61 ou ATV71 ?

Introduction

Il est possible de générer une référence consigne vitesse en ajoutant des valeurs analogiques.
Ces valeurs peuvent être des entrées analogiques mais aussi une valeur sur le terminal graphique ou des valeurs issues de la communication.
Précisions importantes
Situation de départ : réglage usine.

Si le produit a été récupéré d'un autre site ou si le produit a déjà été réglé, la procédure pour passer en réglage usine est la suivante :
Menu : 1.12 Réglages usine. ==> Config .source = Macro-config, ==> Groupes paramètres = Tous, 
                                                     ==> Retour aux réglages usine = Yes ( le paramètre repasse à no à la fin).

                                                   
 
La fonction sommateur est accessible en niveau d'accès " avancé ".
Menu 2. Niveau d’accès ==> avancé ( ou plus )

Pour éviter d'obtenir des valeurs négatives, il est possible d'inhiber la fonction sens inverse :
Menu 1.6 COMMANDE ==> Inhibition sens RV = Oui
 
Pour une consigne vitesse négative, la fréquence aura alors une valeur nulle

Menu 2. Niveau d'accès 
Si les fonctions ''Vitesses présélectionnées'' et ''Marche pas à pas JOG'' sont présentes, elles seront prioritaires sur ''Opération sur référence'' :
  • Marche pas à pas JOG est dévalidée en réglage usine,
  • Pour les vitesses présélectionnées :
    Menu 1.7 FONCTIONS D'APPLI ==> VITESSES PRESELECT          
                                                                                 ==> 2 vitesses présel. = non,    
                                                                                 ==> 4 vitesses présel. = Non, 
                                                                                 ==>  8 vitesses présél. = Non, 
                                                                                 ==>­ 16 vitesses présel. = Non.
Addition
Addition de deux signaux :
  • Pour sélectionner la première valeurè  Canal réf.1 = AI1 ou AI2 ou HMI pour une valeur sélectionnée avec le terminal graphique.
     Il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension référencée VW3A3202 est présente.
    d'entrée analogique ou valeur par le terminal graphique,  sélectionner :
    Menu  COMMANDE
  • Pour sélectionner la deuxième valeur d'entrée analogique ou du terminal :
    Menu 1.7 FONCTIONS D'APPLI. ==> OPERATIONS SUR REF ==> Réf. Sommatrice 2 = AI1 ou AI2 ou HMI.
    Il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension référencée VW3A3202 est présente.
    Ce signal sera soustrait au signal choisi dans le Canal Ref 1.
Addition d'un troisième signal
  • Pour sélectionner la troisième valeur d'entrée analogique ou du terminal :
    Menu 1.7 FONCTIONS D'APPLI. ==> OPERATIONS SUR REF ==> Réf. Sommatrice 3 = AI1 ou AI2 ou HMI.
    Il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension référencée VW3A3202 est présente.
    Ce signal sera soustrait au signal choisi dans le Canal Ref 1.
Remarque
  • Pour une valeur choisie avec le HMI, on ne pourra pas modifier la valeur instantanément.
    Le réglage de la valeur se fait avant que le variateur ne soit en " RUN ", c'est-à-dire en " RDY ". Cette modification se fait dans le menu " SURVEILLANCE " ==> " Réf. fréquence HMI " puis choisir la valeur de la fréquence voulue.
    En fonction " Sommatrice ", on ne pourra donc pas descendre en-dessous de la valeur affectée à " Réf. fréquence HMI ".

     
  • Dans le cas d'une somme de deux signaux en consigne 0-10V (0 correspond alors à 0 Hz et 10V à 50HZ). Si on ajoute deux signaux de 5V, cela revient à ajouter deux fois 25Hz, et on atteindra alors la valeur max (HSP) de 50Hz (même si on augmente l'un des deux signaux, la fréquence ne changera pas).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?