Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer la fonction Soustracteur sur un ATV61 ou ATV71 ?

Introduction

Il est possible de générer une référence consigne vitesse en ajoutant / soustrayant et multipliant des valeurs analogiques.
Ces valeurs peuvent être des entrées analogiques mais aussi une valeur sur le terminal graphique ou des valeurs issues de la communication.
Précisions importantes
Situation de départ : réglage usine.

Si le produit a été récupéré d'un autre site ou si le produit a déjà été réglé, la procédure pour passer en réglage usine est la suivante :
Menu : 1.12 Réglages usine. ==> Config .source = Macro-config
                                                     ==>
 Groupes paramètres = Tous, 
                                                     ==> Retour aux réglages usine = Yes ( le paramètre repasse à no à la fin).

                                                   
La fonction Soustracteurè avancé (ou plus). est accessible en niveau d'accès " avancé ".
Menu 2. Niveau d'accès 
Si les fonctions ''Vitesses présélectionnées'' et ''Marche pas à pas JOG'' sont présentes, elles seront prioritaires sur ''Opération sur référence'' :
  • Marche pas à pas JOG est dévalidée en réglage usine,
  • Pour les vitesses présélectionnées :
    Menu 1.7 FONCTIONS D'APPLI ==> VITESSES PRESELECT          
                                                                                 ==> 2 vitesses présel.= NoN 
                                                                                 ==> 4 vitesses présel. = Non, 
                                                                                 ==>  8 vitesses présél. = Non, 
                                                                                 ==>­16 vitesses présel. = Non.

Soustraction

Soustraction de deux signaux :
  • Pour sélectionner la première valeur d'entrée analogique ou par terminal graphique
    Menu 1.6 COMMANDE ==>Canal réf.1 = AI1 ou AI2 ou HMI pour une valeur sélectionnée avec le terminal graphique. 
     Il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension référencée VW3A3202 est présente.
  • Pour sélectionner la deuxième valeur d'entrée analogique ou du terminal :
    Menu 1.7 FONCTIONS D'APPLI.  OPERATIONS SUR REF ==> Réf. Soustract. 2 = AI1 ou AI2 ou HMI.
    Il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension référencée VW3A3202 est présente.
    Ce signal sera soustrait au signal choisi dans le Canal Ref 1.
Soustraction d'un troisième signal
  • Pour sélectionner la troisième valeur d'entrée analogique ou du terminal :
    Menu 1.7 FONCTIONS D'APPLI. ==> OPERATIONS SUR REF ==> Réf. Soustract. 3 = AI1 ou AI2 ou HMI.
    Il est possible d'affecter les entrées AI3 et AI4 si la carte extension réfé>rencée VW3A3202 est présente.
    Ce signal sera soustrait au signal choisi dans le Canal Ref 1.
Remarque
 
Pour une valeur choisie avec le HMI, on ne pourra pas modifier la valeur instantanément.
Le réglage de la valeur se fait avant que le variateur ne soit en " RUN ", c'est-à-dire en " RDY ".
Cette modification se fait dans le menu " SURVEILLANCE " ==> " Réf. fréquence HMI " puis choisir la valeur de la fréquence voulue.
En fonction " Sommatrice ", on ne pourra donc pas descendre en-dessous de la valeur affectée à " Réf. fréquence HMI ".
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?