Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Un réducteur peut il être placé sur moteur SER pour Lexium17 ?

Moteurs Lexium SER

Les moteurs brushless Lexium SER dotés d’aimants Neodymium Fer Bore (NdFeB) offrent sous un encombrement réduit, une densité de puissance élevée et une dynamique de vitesse répondant à l’ensemble des besoins des machines.

La protection thermique est assurée par une sonde intégrée aux moteurs. Ils supportent, sans risque de démagnétisation une grande capacité de surcharge.

Selon modèle, les moteurs brushless Lexium SER peuvent être équipés d’un frein de parking et d’un réducteur de vitesse.

Variateurs Lexium17D

Les variateurs Lexium17D, qui sont associés aux moteurs Lexium SER, délivrent une onde sinusoïdale assurant une parfaite qualité de rotation, même à faible vitesse.

Réducteurs

Il n'est plus possible de commander un réducteur type PLE80 à 160 indépendamment d'une commande de moteurs SER.

En cas de besoin d'un réducteur sur ce moteur, il est nécessaire de commander l'ensemble moteur + réducteur sous une référence SERxx.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?