Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Doit-on associer 2 LUB12 ou 32 pour obtenir un inverseur de sens, comme la série D ?

Pour obtenir un inverseur de sens dans la technologie TESYSU, il faut une embase et un bloc inverseur.

L'embase est le module puissance classique un sens de marche et qui est décliné en deux puissances :

  • 12A, référence LUB12 (avec connectique vis-étriers) ou LUB120 (sans connectique),

  • 32A, référence LUB32 (avec connectique vis-étriers) ou LUB320 (sans connectique).

Le bloc inverseur est à associer à l'embase puissance, il est décliné en deux références non pas par rapport à la puissance 12A ou 32A mais par rapport à l'encombrement :

  • la première référence LU2MB0xx se monte directement sous les deux embases LUB12 ou LUB32, (référence à compléter suivant tension de commande de l'unité de contrôle).
    Ex : LUB12 ou 32 + LU2MB0xx .
    Schneider Electric commercialise aussi ces produits déjà montés, ils s'agit des références LU2B12xx, LU2B32xx, etc.

  • la deuxième référence LU6MB0xx se monte en séparé des embases LUB12 ou LUB32, (à côté au cas où il n'y a plus assez de place en vertical).
    Ex : LUB12 ou 32 + LU6MB0xx.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?