Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Peut-on utiliser un terminal de dialogue XBTNU400 avec plusieurs unités de contrôle LUCM ?

Le terminal compact Magelis XBTNU400 est livré pré-configuré pour assurer le dialogue avec 8 démarreurs-contrôleurs TeSysU de type LUCM,  (protocole Modbus, pages application et pages alarmes chargées). 

  • Le port de communication du module LUCM est  en liaison série RS485, connecteur RJ45,
  • Le port de communication du module XBTNU est du type SUBD25

Le câble de référence XBTZ938,  RJ45/SUBD25 assure la liaison entre les deux ports.

Image

 

  

Pour assurer la liaison d'un terminal XBTNU400 avec plusieurs unités de contrôle LUCM., il est possible d'utiliser :

  • le répartiteur Modbus LU9GC3,
  • des tés de dérivation VW3A8306TF03,
  • des cordons de dérivation VW3A8306Rxx,
  • des adaptations de ligne VW3A8306RC.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?