Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment fonctionne la position "Homme mort" sur une poignée de combinateur XBK ?


Description technologique

Le pommeau de la poignée est composé d'une partie fixe (inférieure) et d'une partie mobile (supérieure).

L'action sur le pommeau supérieur de haut en bas entraine une tige coulissante à l'intérieur du levier de commande.

Cette tige actionne une cuvette mobile qui provoque le changement d'état électrique de l'élément de contact situé sur la partie inférieure du mécanisme et ce, dans toutes les positions du levier de commande.
 

Fonctionnement

En fonctionnement normal, l'opérateur doit toujours appuyer sur le pommeau pour faire fonctionner sa machine.
 

Si l'opérateur se sent mal et s'évanouit, il relâche la pression sur le pommeau et même s'il garde la main sur le pommeau, le contact électrique ayant changé d'état, l'action sur le pommeau n'aura plus d'effet sur le mouvement de la machine.

Image




















 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?