Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment fonctionnent les blocs d'accrochage mécanique référencés LA6DK ?

Le fonctionnement des blocs d'accrochage mécanique est le suivant :

  • LA6DK10x correspondant aux gammes de contacteurs LC(P)1D40 à LC(P)1D65,
  • LA6DK20x correspondant aux gammes de contacteurs LC(P)1D80 à LC(P)1D150,
  • LAD6K10x correspondant aux gammes de contacteurs LC1D09 à LC1D38, LC1DT20 à LC1DT40 et contacteurs auxiliaires CAD32xx et CAD50xx,
  • Pour fermer les pôles puissance du contacteur LC1Dxx, il faut une impulsion sur les bornes A1 et A2 de la bobine du contacteur via une impulsion .
    Attention : en cas de coupure secteur, les pôles resteront en position fermé.
     
  • Pour ouvrir à nouveau les pôles du contacteur, il faut une impulsion sur les bornes E1 - E2 de la bobine du bloc d'accrochage LAD6 ou LA6D.

 

 

Image

 
 
(Cette fonction est assimilable à un télérupteur mais avec 2 bobines)

Attention : la mise sous tension simultanée du bloc d'accrochage mécanique et du contacteur est à proscrire.

La durée d'impulsion de commande du bloc d'accrochage mécanique et du contacteur doit être :

  • > ou = à 100ms pour un contacteur en commande en courant alternatif
  • > ou = à 250ms pour un contacteur en commande en courant continu.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?