Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle signifie la spécification S011 sur un contacteur LC1F630 ?

Les contacteurs :

  • LC1630xx (tripolaire ),
  • LC1F6302xx (bipolaire),
  • LC1F6304 (tétrapolaire),

disposent de pôles puissance acier conçus pour le transit d'un courant de 1000A en AC1. 1000A en AC1 est équivalent à 630A en AC3 ( ne s'applique pas au contacteur bipolaire ).

Les contacteurs :

  • LC1630xxS011 (tripolaire ),
  • LC1F6302xxS011 (bipolaire),
  • LC1F6304xxS011 (tétrapolaire),

sont identiques en tout point aux précédents hormis les  pôles puissance en cuivre avec pastille Argent conçus pour le transit d'un courant de 1250A en AC1.

Le contacteur LC1F800 est un contacteur LC1F630 dont les contacts ont été modifiés pour avoir un courant de 800A en AC3 mais un courant de 1000A en AC1.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?