Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est l'apport des capuchons transparents ZBPA, ZBP0 et ZBP0A pour boutons poussoirs gamme Harmony XB4 et XB5?

L'utilisation de capuchons transparents pour boutons poussoirs permet d'obtenir un indice de protection : IP69K, lequel spécifie la résistance :

  • à la pénétration de l'eau dûe à un nettoyage haute pression (Karcher),
  • aux brouillards salins, 

Les références des capuchons sont les suivantes :

  • ZBPA : capuchons pour boutons affleurants à tête ronde,
  • ZBP0 : capuchons pour boutons dépassants à tête ronde,
  • ZBP0A : capuchons pour boutons affleurants ou dépassants à tête ronde pour applications alimentaires.

Attention : l'association d'un capuchon avec un porte-étiquette n'est pas compatible. Il faut utiliser des étiquettes rondes autocollantes transparentes (type ZBY1101)

Tenue au brouillard salin.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?