Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le principe de l'arrêt rapide sur un ATV ?

Principe

Le variateur est réglé en usine pour un "arrêt sur rampe".le variateur diminue linéairement la vitesse du moteur de sa vitesse instantanée à la vitesse lente "LSP" selon une durée de décélération donnée par le paramètre "DEC".

Il est possible de diminuer cette rampe de décélération par l'utilisation d'un coefficient qui divisera la-dite rampe. Le type d'arrêt obtenu est alors l' "arrêt rapide".

L'arrêt rapide peut être obtenu de façon :

  • permanente : à la demande d'arrêt, le variateur freine systématiquement en arrêt rapide
  • conditionnelle : à la demande d'arrêt, le variateur a besoin d'une autre condition , soit entrée logique LIx , soit bit issu d'un bus ou réseau de communication pour commuter d'arrêt sur rampe à arrêt rapide

Exemple de programmation pour ATV61 et ATV71

Arrêt rapide permanent

Menu 1.7 FONCTIONS D’APPLI =>  CONFIGURATION ARRET => Type d'arrêt = Arrêt rapide,
Menu 1.7 FONCTIONS D’APPLI =>  CONFIGURATION ARRET  => Diviseur rampe = 1 à 10,

Dès que l'ordre de marche aura disparu , le variateur freinera la charge suivant la rampe de décélération "DEc" divisé par la valeur de "diviseur rampe"

Arrêt rapide conditionnel

Menu 1.7 FONCTIONS D’APPLI =>  CONFIGURATION ARRET => Affect. arrêt rapide =  LIx ( entrée Tor du produit ) ou = Cxxx ( si information type bit issue d'un bus ou réseau).
Menu 1.7 FONCTIONS D’APPLI =>  CONFIGURATION ARRET  => Diviseur rampe = 1 à 10.
la valeur 0 correspond à un temps de rampe mini

Attention
L’arrêt est activé à l’état logique 0 de l’entrée ou à l’état 1 du bit (état 0 du bit en [Profil I/O] (IO)).
Si l’entrée repasse à l’état 1 et que la commande de marche est toujours activée, le moteur ne redémarre que si [Cde 2 fils/3fils] (tCC)= [Cde 2 fils] (2C) et le [Type cde 2 fils] (tCt) = [Niveau] (LEL) ou [Priorité Fw] (PFO).
Dans les autres cas un nouvel ordre de marche est nécessaire.

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?