Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer la fonction Multimoteurs sur un ATV61 ou ATV71 via un bus de communication ?

Introduction

Un variateur peut être optimisé pour démarrer plusieurs moteurs différents les uns après les autres.
Nos variateurs ATV61/ATV71 peuvent mémoriser et commuter jusqu'à 3 configurations moteurs différentes.
Confort de lecture
Il sera nécessaire, lors de la mise en service, de savoir par un simple coup d'œil sur le terminal graphique dans quelle configuration moteur le variateur est positionné : CNF0 (première configuration), CNF1 (2ème configuration), CNF2 (3ème configuration).
Menu 6 : Ecran de surveillance è décocher Courant Moteur 
                                                         è cocher Config. Active
Il est ainsi possible de savoir immédiatement sur la visu (en haut à droite) dans quelle configuration le variateur est positionné : CNF0, CNF1 ou CNF2
Paramétrage : Exemple pour 2 moteurs différents dont la configuration moteur sera commutée par l'entrée LI3
Menu 1.7 Fonction d'appli, è Multimoteurs / conf è Multimoteurs = ouiè 2 Configurations = LI3 ( pour 2 moteurs différents ) 
                                                
Configuration du variateur vis-à-vis des deux moteurs
  • Positionner entrée LI3 à 0 : moteur 1 => CNF0
  • Faire la mise en service totale de ce premier moteur
  • Positionner entrée LI3 à 1 : moteur 2 => CNF1
  • Faire la mise en service totale de ce deuxième moteur
En fonctionnement normal
Si LI3 = 0, la configuration opérationnelle est CNF0
Si LI3 = 1, la configuration opérationnelle est CNF1
Cette opération doit avoir lieu simultanément aux séquences contacteurs qui commutent la sortie puissance variateur du moteur 1 vers le moteur 2
Remarque 1 : Il n'y a pas de fichiers spécifiques à sauvegarder, ne pas aller dans 1.12 sauvegarde conf
Remarque 2 : Pour 3 moteurs différents à commuter, Ajouter une entrée ( LI4 ) et configurer de plus
  • Menu 1.7 Fonction d'appli, è Multimoteurs / conf è Multimoteurs = ouiè 2 Configurations = LI3è 3 Configurations = LI4
                                                                                           

                                                                                           
  • Positionner LI4 à 1 et faire la mise en service totale du moteur 3 => CNF2
  • En fonctionnement normal, si LI4 =1, la configuration opérationnelle est CNF2.
Configuration si utilisation bus de communication
Pour réaliser une fonction multimoteurs via un bus de communication, il faut utiliser les bits 11 à 15 du mot de commande quelque soit le profil.
Voici les différentes affectations possibles suivant le type de communication :
  • Modbus intégré : bits C111 à C115,
  • CanOpen intégré : bits C211 à C215,
  • Carte de communication autre : bits C311 à C315,
  • Carte Controler Inside : bits C411 à C415,
Nota : En profil IO, il est possible d'utiliser les bits 1 à 15 du mot de commande.
la sélection du bit est effectuée de la façon suivante :
Menu 1.7 Fonction d'appli, è Multimoteurs / conf è Multimoteurs = oui è 2 Configurations = Cxxxè 3 Configurations = Cxxx                                                                                                                                            
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?