Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment éviter les coups de bélier avec un ATS48 ?

Pour éviter les coups de bélier, il est nécessaire de décélérer progressivement le moteur chargé d'entraîner la pompe à l'origine du mouvement de liquide.

Dans le cas où le moteur de la pompe est alimenté par un démarreur ATS48, la réalisation de cette décélération contrôlée s'effectue par le menu SET, paramètre Sty auquel il faut appliquer la valeur :

  • - d - : arrêt décéléré par contrôle du couple.
    Le démarreur applique un couple moteur afin de décélérer progressivement sur la rampe, évitant un arrêt brutal. Ce type d'arrêt permet de réduire efficacement les coups de bélier sur une pompe.

Les autres valeurs sont les suivantes :

  • - b - : arrêt den freinage dynamique, le démarreur générant un couple de freinage dans le moteur, afin d'assurer le ralentissement en cas d'inertie importante.

  • - F - : arrêt en roue libre, aucun couple n'est appliqué au moteur par le démarreur.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?