Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la substitution du relais de protection de contacts sensibles RM3EA111 ?

Le relais RM3EA111 permet l'amplification d'un signal bas niveau type contact libre de potentiel ou détecteur 3 fils.

L'enclenchement du relais de sortie est garanti pour une impédance sur l'entrée inférieure à 6.5 kOhms.

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il n'y a pas d'équivalent direct dans la gamme RM4.

La solution la plus proche est l'utilisation d'un module Zelio Logic à sortie relais type SR2xxxxBD  ou SR3xxxxBD.

Caractéristique d'une entrée du module ZELIO :

  • état 1 garanti pour U > 15 V et 1.5 mA,
  • état 0 garanti pour U < 0.5 V et 0.5 mA.

Quelques lignes de programme suffiront à obtenir une logique de fonctionnement identique (et plus) au RM3EA.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?