Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre un codeur monotour et un codeur multitour

Codeur monotour

Ce type de codeur  ne mémorise pas l'information "nombre de tours", Il délivre pour chaque position de l'axe une information unique, sous forme d'un "mot" en mode parallèle ou série pouvant être lu directement et rapidement par les systèmes d'automatismes.

Codeur multitour

Ce type de codeur peut réaliser un nombre élevé de rotations et délivre en complément de la position de l'axe dans le tour, le nombre de tours réalisés par rapport à un point d'origine.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?