Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

les embases des relais embrochables ZELIO Relay entre l'ancienne et la nouvelle gamme sont elles interchangeables ?

Il est interdit d'installer un ancien relais sur une nouvelle embase.

Exemple :

  • ancien relais référence RXN41G12F7 ==>Embase dédié RXZE1M114M,
  • nouveau relais RXM4AB2F7 ==>Embase dédié RXZE2M114M.

Les différences d'épaisseur des broches de connections des anciens et nouveaux relais interdisent ce raccordement et vice versa.

Des dysfonctionnements résultent de ce type de manipulation (mauvais contacts sur les embases entraînant des dégradations).


Chaque relais est associé à une embase dédiée.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?