Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que le câble AS-I Standard a une tenue à l’UV ?

Le câble jaune, câble standard type 3G3G-FL du bus AS-I ne peut pas être installé à l'extérieur pour cause de non résistance aux UV, (dixit le fournisseur Nexans).

Pour l'utilisation du bus AS-I en extérieur, il faut utiliser soit

  • le câble noir - type TPE H,
  • un câble de type U1000R2V 2 x 1,5 mm².

Que veut dire TPE ?

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?