Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que signifie le Z en fin de référence d'un ATV61 ou ATV71 ?

 

Si la lettre z est ajoutée à la fin de la référence des variateurs :

  • ATV61HxxxM3, ATV61HD11M3X à ATV61HD45M3X,
  • ATV61H075N4 à ATV61HD75N4,
  • ATV71HxxxM3, ATV71HD11M3X et ATV71HD15M3X,
  • ATV71H075N4 à ATV71HD75N4,

alors les variateurs seront livrés sans terminal graphique déportable mais avec tout de même ave un afficheur sept segments intégrés.

Exemple

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?