Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la réference d'un Bouchon obturateur de diamètre 30?

La référence du bouchon obturateur de l'ancienne gamme boutonnerie XB2 est de référence : ZB2SP02.

Elle est toujours utilisée pour les boites XAPM**.

Le joint et l'écrou de fixation étaient livrés avec le bouchon.

Image
 

La gamme XB2 est l'ancienne gamme, la nouvelle gamme diamètre 30 est la gamme Harmony 9001K, les obturateurs de cette gamme sont alors :

Bouchon obturateur gamme Harmony 9001K

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?