Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les fonctions de sécurité disponibles avec le contrôleur XPSMC ?

Le logiciel XPSMCWIN permet de configurer 22 fonctions de sécurité sur le contrôleur XPSMC.

Elles sont certifiées selon la catégorie 4 de la norme EN954-1.

Les principales fonctions de sécurité sont :

  • surveillance d'arrêt d'urgence, temporisés ou non, à 1 ou 2 canaux,
  • commande bimanuelle (type III-C selon EN 574-1),
  • surveillance de protecteur avec 1 ou 2 IDP,
  • surveillance de protecteur pour presses à injection et machines de soufflage,
  • surveillance d'interrupteur magnétique,
  • surveillance de tapis sensibles,
  • surveillance de barrière immatérielle de type 4 à sorties relais ou statiques,
  • détection de vitesse nulle,
  • surveillance dynamique de vannes hydrauliques sur presse linéaires,
  • surveillance d'un arrêt de sécurité au point mort haut sur presse excentrique,
  • temporisations de sécurité,
  • fonctions "muting" de barrières immatérielles,
  • surveillance de dispositif de validation avec 2 ou 3 contacts.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?