Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment savoir si un produit AS-i possède un adressage standard ou étendu ?

Pour savoir si l'adressage d'un produit AS-i est du type :

  • standard,
  • étendu,

il suffit de vérifier la valeur du 2ème caractère du profil AS-Interface :

  • si la valeur est                               => adressage étendu,
  • si la valeur est autre valeur que A => adressage standard


Exemple

  • ASI20MT4I4OR (profil S7.0.F.E) : adressage standard

  • ASI20MT4I4E (profil S0.A.7.0) :    adressage étendu A/B
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?