Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-ce que les capots de protection pour bornes d'entrées sont livrés avec les interrupteurs-sectionneurs Vario ?

Les capots de protection pour bornes d'entrées sont livrés avec les interrupteurs-sectionneurs Vario mais pour montage en fond d'armoire uniquement.

Ils ne sont livrés ni pour les interrupteurs-sectionneurs pour montage sur porte, ni pour les blocs de base.

Exemple :

Le capot de protection pour borne d'entrée VZ8

  • est livré avec le vario de référence VCCD02,
  • n'est pas livré avec le vario de référence VCD02,
  • n'est pas livré avec le bloc de base V02.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?