Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Combien de cache-bornes contiennent les références GS1AP ?

Les références GS1AP33, GS1AP43 et GS1AP63 sont des références de cache-bornes pour interrupteurs sectionneurs à fusibles à 3 pôles.

  • GS1AP33 pour calibre 100 - 160A,
  • GS1AP43 pour calibre 200 - 400A,
  • GS1AP63 pour calibre 630A.

Les références GS1AP34, GS1AP44 et GS1AP64 sont des références de cache-bornes pour interrupteurs sectionneurs à fusibles à 4 pôles.

  • GS1AP34 pour calibre 100 - 160A,
  • GS1AP44 pour calibre 200 - 400A,
  • GS1AP64 pour calibre 630A.


Pour protéger l'amont et l'aval de l'interrupteur-sectionneur, il est nécessaire de  commander 2 jeux de GS1APxx.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?