Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les caches-bornes pour les anciens contacteurs série F référencés LC1FJ ; LC1FF ; LC1FH ; LC1FG ?

Les caches-bornes pour anciens contacteurs série F ne sont plus commercialisés.

Il est tout de même possible d'utiliser les caches-bornes de la nouvelle série F.
Vous trouverez ci-dessous les références des caches-bornes suivante les contacteurs.

Contacteur référence LC1FJ, vis M10, entraxe de 48mm :

  • Contacteut tripolaire : LA9F703
  • Contacteur tétrapolaire : LA9F708


Contacteur référence LC1FF, vis M6, entraxe de 37mm :

  • Contacteur tripolaire : LA9F701
  • Contacteur tétrapolaire : LA9F706


Contacteur référence LC1FG, vis M8, entraxe de 40mm :

  • Contacteur tripolaire : LA9F702
  • Contacteur tétrapolaire : LA9F707


Contacteur référence LC1FH, vis M10, entraxe de 48mm : 

  • Contacteur tripolaire : LA9F703
  • Contacteur tétrapolaire : LA9F708
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?