Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment augmenter la fréquence maximale de rotation (au delà de 50Hz) d'un moteur entraîné par un variateur ATV21 ou ATV212 ?


Le variateur ATV212 succède au variateur ATV21 aujourd'hui en arrêt de commercialisation. Le variateur ATV212 dispose de quelques fonctionnalités supplémentaires du type "mode feu" ou gestion des registres, par contre la procédure pour les faire fonctionner au delà de 50 Hz  est absolument identique pour les deux

Pour que le moteur puisse fonctionner à plus de 50 Hz, il est nécessaire d'ajuster plusieurs paramètres à cette nouvelle valeur : 

  • Paramètre FH : Fréquence de sortie maximale du variateur. A régler entre 30 et 200 Hz. Réglage usine 50 Hz
    Menu F… ==> FH = valeur souhaitée.

     
  • Paramètre UL : Limite haute de fréquence qui peut être commandé au variateur par le canal de consigne de vitesse local ou à distance. A régler entre 0,5 Hz et FH. Réglage usine : 50Hz
    Menu AUF ==> UL = valeur souhaitée.
     
  • Si la consigne est paramétrée par un potentiomètre via l'entrée analogique VIA, alors il est nécessaire d'ajuster le paramètre F204 : correspondance de la valeur maxi en Hz à la valeur maxi du signal analogique (F203)
    Menu F…==> F204 = valeur souhaitée (en Hz au maxi du signal analogique)

     
  • Si la consigne est paramétrée par un potentiomètre via l'entrée analogique VIB, alors il est nécessaire d'ajuster le paramètre F213 : correspondance de la valeur maxi en Hz à la valeur maxi du signal analogique (F212)
    Menu F… ==> F213 = valeur souhaitée (en Hz au maxi du signal analogique)
     

Important :
Il est nécessaire de valider auprès de son fabriquant si le moteur est capable de supporter mécaniquement des vitesses supérieures à 50 Hz.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?