Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le variateur à choisir pour une utilisation en milieu agressif tel qu'en présence de sulfure d'hydrogène H2S?


La gamme Altivar 71 intègre une spécification environnement sévère du type H2S.

Pour l'obtenir, ajouter à la fin de la référence du produit la mention S337.

Pour les autres gammes de variateurs de type ATV11, ATV12, ATV21, ATV212, ATV31, ATV32, ATV312, l'environnement sévère n'est pas envisageable. Il est alors nécessaire de les placer dans un local technique pressurisé et climatisé.


La spécification S337 est :

  • en option pour les calibres ATV61 et ATV71 inférieurs ou égaux à 75 kW,
     
  • de base pour les calibres ATV61 et ATV71 supérieurs à 75 kW,  
  • est conforme à la norme environnement IEC60721-3-3 classe 3C2 et permet une bonne résistance aux ambiances agressives type H2S; cette norme ne spécifie pas le taux d'humidité,
     
  • correspond à un étamage des contacts et un renforcement des cartes électroniques (vernis supplémentaire) pour une utilisation en milieu acide. ( laiterie , Tannerie etc... ).
     

     
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?