Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels sont les types d'application possibles et les avantages de la détection à ultrasons (Osisonic)?

Présentation

Les détecteurs à ultrasons permettent de détecter sans contact tout objet quel que soit :

  • le matériau (métal, plastique, bois, carton...),
  • la nature (solide, liquide, poudre...),
  • la couleur,
  • le degré de transparence.

Ils sont utilisés dans les applications industrielles pour détecter par exemple :

  • la position des pièces de machine,
  • la présence de pare-brise lors de l’assemblage d’automobile,
  • le passage d’objets sur des convoyeurs : bouteilles en verre, emballages cartonnés, gâteaux,
  • le niveau de peinture de différente couleur dans des pots, de granulés plastiques dans les trémies de machine d’injection...

Les détecteurs à ultrasons sont faciles à mettre en oeuvre de par leur connectique de sortie et leurs accessoires de raccordement et de fixation.

Les détecteurs à ultrasons sont conçus pour être utilisés dans les applications industrielles standard de détection de présence.

Ces détecteurs ne possèdent pas de circuit électrique redondant nécessaire pour autoriser leur
utilisation dans les applications de sécurité.

Avantages de la détection à ultrasons

  • Pas de contact physique avec l’objet, donc pas d’usure et possibilité de détecter des objets fragiles, fraîchement peints.
  • Détection de tout matériau, quelle que soit la couleur, à la même portée, sans réglage ou facteur de correction.
  • Fonction d’apprentissage par simple appui sur un bouton pour définir le domaine de détection effectif. Apprentissage de la portée minimum et maximum (effacement d’avant plan et d’arrière plan très précis ± 6 mm).
  • Très bonne tenue aux environnements industriels (produits robustes entièrement encapsulés dans une résine).
  • Appareils statiques : pas de pièces en mouvement au sein du détecteur, donc durée de vie indépendante du nombre de cycles de manoeuvres.
  • Différents types de sorties pour des besoins adaptés :
    • Sortie TOR pour contrôle de niveau ou détecter tout type d’objet
    • Sortie analogique pour piloter des systèmes qui requièrent un signal proportionnel à la
      distance de détection.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?