Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du câble qui permet le raccordement entre le contrôleur LTMR et l'unité de contrôle opérateur LTMCU?

Il est possible de connecter l'unité de contrôle opérateur LTMCU au contrôleur LTMR via 3 câbles référencés Schneider :

  • VW3A1104R10, longueur : 1 m
  • VW3A1104R30, longueur : 3 m
  • VW3A1104R50, longueur : 5 m

Si la distance LTMCU / LTMR excède 5 m, il est possible d'utiliser un câble droit Ethernet blindé RJ45-RJ45 à 8 broches pouvant  mesurer jusqu'à 15m.
Attention à ne pas connecter les broches 1 et 2 du brochage RJ45.

Image

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?