Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Intérêt et procédure de l'optimisation ou autoréglage ( tun) du variateur ATV61 / ATV71?

Optimisation ou autoréglage ou Tun de l'ensemble variateur ATV61 ou ATV71 / moteur

Intérêt
Cette opération n'est pas indispensable mais elle est fortement conseillée, elle permet, entre autre, d'optimiser les courants (les réduire), ce qui évite les échauffements et permet des économies d'énergie.
Mode opératoire
Pratiquement, il s'agit d'aller lire les informations de la plaque signalétique moteur et de les copier dans le variateur, puis de lancer le Tun ou autoréglage.
Le variateur teste alors le moteur selon une procédure établie et ajuste ses paramètres en fonction des résultats.
Lors de cette phase d'autoréglage, le moteur reste à l'arrêt.
Conditions de réalisation
  • le moteur doit être relié au variateur (si présence d'un contacteur aval, il doit être actif)
  • l'ordre de marche LI1 ou LI2 doit être désactivé
Configuration
Menu 1.4 Contrôle Moteur 
  • Puissance nom. mot. = Puissance plaquée moteur,
  • Tension nom. mot. = tension nominale plaquée moteur, 
  • Courant nom. mot. = Intensité nominale plaquée moteur, 
  • Fréq. nom mot. = Fréquence nominale plaquée moteur, 
  • Vitesse nom mot. = Vitesse nominale plaquée moteur, 
  • Fréquence maxi mot = laisser en réglage usine, 
  • Autoréglage = Oui , valider en appuyant sur la mollette pendant au moins 2 sec, 
    Si l'autoréglage s'est bien passé, le paramètre Autoréglages évolue à Fait.
Remarque 
il est possible de lancer l'autoréglage par le menu Simply Start
  • 1.1 Simply Start -> Autoréglage mettre Oui
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?