Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment visualiser la variation de la tension et de la puissance sur le TesysT en mode connecté sous Power Suite?


Sous PowerSuite, en mode connecté et sans module d'extension LTMEV40xx, il est impossible de visualiser la variation de tension et la variation de puissance.
 

Rappel

L'offre TESYST est structurée de la façon suivante :
 

Surveillance courant

  • répartie sur 3 calibres : 8A, 27A, 100A générant 3 références différentes : LTMR08xxx, LTMR27xxx, LTMR100xxx,
  • deux gammes d'alimentation  : 24VDC et 110-240VCA symbolisées respectivement par les lettres BD  et FM en fin de référence. Exemple LTMRxxxBD,
  • cinq réseaux possibles symbolisés par les lettres M (Modbus), C (CanOpen), D( DeviceNet) , P (Profibus) et E (Ethernet). Exemple : LTMRxxPxx pour Profibus.

Attention les calibres de 8A, 27A et 100A peuvent être démultipliés par l'utilisation de transformateurs de courant à utiliser avec la LTMR08xxx et pouvant aller jusqu'à 800A au primaire : références LT6CTx001 avec X = 1,2,4,8 pour 100A, 200A, 400A et 800A au primaire et 1A au secondaire.


Surveillance tension

En option, il est encliqueté sur le module surveillance courant, deux références :

  • LTMEV40BD : Alimentation : 24VDC,
  • LTMEV40FM  :Alimentation : 110-240VCA.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?