Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment occulter une fréquence de résonance sur un variateur ATV61?

Les ventilateurs peuvent être caractérisés par une ou plusieurs fréquences de résonance

Si le ventilateur est entrainé en rotation sur ces fréquences de résonance, il va être sujet à une vibration mécanique de plus en plus importante, laquelle peut être destructrice à terme.

Le variateur ATV61, produit dédié à l'entraînement de tels process peut occulter trois fréquences.

Les fréquences à occulter sont soit transmises par le constructeur de ventilateur, soit déterminées expérimentalemnt lors de la mise en service. 

L'occultation de fréquence interdit un fonctionnement prolongé dans une plage réglable (hystérésis) autour de la fréquence réglée.

Configurer les fréquences à occulter : 

  • Menu  [1.3 REGLAGES] (SEt-)   =>  [F Occultée]      = 1ère fréquence à occulter
  • Menu  [1.3 REGLAGES] (SEt-)   =>  [F Occultée 2]   = 2 ème fréquence problématique,
  • Menu  [1.3 REGLAGES] (SEt-)   =>  [F Occultée 3]   = 3 ème fréquence problématique

Entrer ensuite l'hystérésis (autour de la fréquence de résonance) souhaité :

  • Menu [1.3 REGLAGES] (SEt-) => [Hystérésis Freq.Occ] =  valeur hystérésys

Remarque : Pour rendre la fonction inactive, régler à 0 les 3 paramètres de fréquence à occulter :

  • Menu  [1.3 REGLAGES] (SEt-)   =>  [F Occultée]  = [F Occultée 2]=[F Occultée 3] = 0
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?