Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Qu'est ce qu'un shunt de calibration sur des pressotats XMLF ? Comment fonctionne-t-il ?

Il s'agit d'une résistance en parallèle au pont de Wheastone qui le déséquilibre d'une façon connue, et qui simule une pression de 50% par rapport au calibre.

Cette opération doit permettre de vérifier le bon fonctionnement de la sortie analogique.

La broche 4 doit être connectée à un contact de fermeture (API ou autre) qui est lui-même raccordé au 0V. Voici le schéma de principe :

Image

Principe de fonctionnement :

Quand le contact externe ferme le circuit, nous pouvons lire 12mA (ou 5V) +/- 5% sur la sortie analogique (broche 2) si la cellule céramique assure un bon fonctionnement.
Si la valeur lue dépasse le 12mA (ou 5V) +/- 5% cela signifie que la cellule a dérivé et qu'il faut éventuellement prévoir un remplacement du produit.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?