Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de sauvegarder la configuration d'un variateur de vitesse ATV21 ou ATV212 ?


Les variateurs de la gamme ATV21 ou ATV212 ne permettent qu'une unique sauvegarde de ses paramètres.

Il existe donc un fichier de configuration opérationnel et un seul fichier de configuration sauvegardé.

Le paramètre TYP permet d'effectuer ces opérations de sauvegarde / restitution.
 

  • Pour sauvegarder la configuration actuelle      => TYP = 7.
  • Pour récupérer la configuration sauvegardée  => TYP = 8.  


Remarque : il est possible de sauvegarder plusieurs configurations grâce au logiciel PCsoft.

Remarque
Le variateur ATV212 est le successeur du variateur ATV21 maintenant en arrêt de commercialisation.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?