Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quels disjoncteurs parmi les GB2, GV2 et GV3 peuvent se monter sur rail DIN?

Tous les disjoncteurs quel que soit leur calibre et dont la référence débute par :

  • GB2,
  • GV2,
  • GV3

peuvent se monter sur un rail DIN ou profilé de 35 mm.

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?