Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle analyse et quelle solution adopter lorsque les variateurs ATV61 ou ATV71 indiquent connexion en cours puis attendent le paramétrage d'une adresse multipoint ?

Ce message indique que le terminal graphique n'est plus utilisable pour configurer et paramétrer le variateur car les paramètres de liaison Modbus ( vitesse de communication et format de la trame ) ne sont plus les paramètres par défaut du variateur en sortie usine, ils on été modifiés et il convient alors de les re-positionner dans leur configuration d'origine Modbus. 

Le canal Modbus intégré regroupe 2 ports de communication physiques :
  • la prise Modbus réseau,
  • la prise Modbus HMI à priori à re-paramétrer.
Le variateur ne différencie pas ces deux ports, mais reconnait le terminal graphique quel que soit le port où il est connecté.
L'astuce est d'utiliser le logiciel PowerSuite connecté au variateur via le port Modbus réseau pour re-paramétrer le port Modbus HMI.
Pour utiliser le logiciel PowerSuite, il est nécessaire de connecter le PC sur la prise Modbus réseau des variateurs ATV61 et ATV71 à l'aide de la référence VW3A8117 (adaptateur USB - RJ45 ) ou par tout autre adaptateur équivalent.
Utilisation de PowerSuite en vue de re-paramétrer le port Modbus HMI:
  • ouvrir PowerSuite,
  • cliquer sur ATV61 ou ATV71 de " sélectionner l'appareil à créer",
  • choisir la référence correcte complète du variateur en cliquant sur l'onglet lié à "Référence",
  • nommer l'application : champs à côté de "Nom",  exemple : centrifugeuse,
  • cliquer sur OK,
  • toujours sous PowerSuite, cliquer dans le répertoire " Mes appareils"sur l'application fraîchement créée, ici centrifugeuse,
  • cliquer sur Communication , puis cliquer sur Configuration Modbus,
  • Dans menu Modbus HMI , régler :
    TBR2 Baudrate HMI = 19,2 kbps
    TFO2 Format HMI = 8bit parité paire 1bit stop. En principe ce paramètre n'est accessible qu'en lecture.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?