Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Le module de contrôle de l'alimentation gère t-il une charge et décharge de la batterie pour qu'il n'y ai pas d'usure prématuré ?

L’offre de modules Fonctionnels ABL8 complémente l’offre des alimentations électroniques à découpage ABL8RPS, ABL8RPM, ABL8WPS constituant ainsi un ensemble de solutions répondant aux besoins de continuité de service des applications les plus exigeantes.
Ces modules, ABL8BUF, ABL8BBU, ABL8BPK, ABL8RED, ABL8PRE, ABL8PRP, raccordés sur les sorties des alimentations électroniques à découpage, offrent des solutions :

  • d’immunité aux microcoupures,
  • de maintien de tension sur coupures réseau,
  • de maintien de tension sur défaillance des équipements d’alimentation,
  • de sélectivité dans la protection contre les surcharges et court circuits de
    l’application,

Pour les applications sensibles aux arrêts intempestifs la gamme de modules Fonctionnels ABL 8 offre une solution composite entre :

  • Alimentation électronique à découpage et module Tampon pour des temps de maintien t2 jusqu’à deux secondes.
  • Alimentation électronique à découpage, module Contrôle batterie et module Batterie pour des temps de maintien t2 à partir de deux secondes et jusqu’à
    quelques heures.

Ces solutions sont utilisées pour fournir une tension après la disparition du réseau, permettant ainsi la sauvegarde de valeurs courantes ou le repli de certains actionneurs alimentés en c 24 V.

Le module Contrôle batterie permet d'optimiser l'utilisation et la durée de vie de la batterie:

  • charge en fonction de l'état de charge et de la température ambiante,
  • arrêt de la batterie avant la décharge profonde,
  • charge d'entretien pour compenser l'autodécharge,
  • mesure de vieillissement des batteries.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?